This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:VREF 输入低于0.5V

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/965287/sn74gtl2014-vref-input-lower-than-0-5v

器件型号:SN74GTL2014

您好!

我想知道 Bside Vref 何时低于0.5V (关断状态),但 VCC 仍处于通电状态。 输出电压是多少?


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我无法保证在超出数据表规格的情况下运行。

    也就是说、VREF 控制每个通道上运算放大器的一个输入、从而设置开关阈值。 下面是 VREF 值和相关阈值的图:

    如果 VREF 保持在0V、无论 Bx 的值如何、我都希望 Ax 的输出为高电平。 此时运算放大器的输出应该非常低、并且它通过 CMOS 逻辑进行缓冲、因此它将被驱动至输出端的电源轨。