This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:采用 X2SON 封装的 SN74LVC1G08的 PCB 布局

Guru**** 2520570 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964990/sn74lvc1g08-pcb-layout-of-sn74lvc1g08-in-x2son-package

器件型号:SN74LVC1G08

在采用 X2SON 封装的 SN74LVC1G08的 PCB 布局中、中心接地焊盘是否可以不使用过孔设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、  

    我相信你是问你是否需要把通路放在中间位置,答案是否定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四侧的其他焊盘之间的间隙为0.15 mm。 可能会通过该路径。 (建议的布局假设您希望直接进入接地层。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    很抱歉、我不能完全理解您的意思。 您能否提供采用 X2SON 封装的 SN74LVC1G08的一些参考 PCB 布局?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您已经有一个布局示例、您可以自行决定是要在中间焊盘中放置一个过孔、还是尝试以其他方式路由到 GND。