This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:取决于 Vref_A 和 Vref_B 的电势

Guru**** 2537000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964777/lsf0108-on-the-potential-of-vref_a-and-vref_b

器件型号:LSF0108

根据 LS0108数据表、Vref_A=1.8V、Vref_B=5V 图8。
如果 Vref_A=3.3V 且 Vref_B=1.8V、是否有任何问题?
200kΩ、在这种情况下、应该将 Δ t 插入 Vref_A 侧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;电阻器和 EN 必须位于电压较高的一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。