This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:I2S 信号布线

Guru**** 2992210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G125, SN74LVC2G14, SN74LVC3G34, SN74LVC2G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964825/sn74lvc2g125-routing-i2s-signals

器件型号:SN74LVC2G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G14、 SN74LVC3G34、 SN74LVC2G34

您好!


我想使用 SN74LVC2G125作为 I2S 信号(MCLK、BCK、LRCK)的分频器  
下面是 MCLK 实现的示例、我是否知道它是否可行? 是否存在任何潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所展示的内容没有任何问题。

    SN74LVC2G34和 SN74LVC2G14采用较小的封装、仅需两个输出、但对于总共六个输出、您可能需要2×SN74LVC3G34‌/17。