This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T125:替代产品

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T125, SN74AHCT1G125, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964246/sn74lv1t125-replacement

器件型号:SN74LV1T125
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G125SN74LVC1G125

你(们)好

我们正在寻找 SN74LV1T125 OE 缓冲器的引脚对引脚(即丢弃和替换)替代产品。

 替换件的 Vin_low min 低于2.2V 绝对值(与其 Vcc 值无关)是"必须"

因为它位于 SN74LV1T125芯片中。

我们需要一个不同的系列(SN74LV1T 除外)、该系列可以满足上述要求(OE 引脚和 Vin_low < 2.2V)

谢谢

Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCC = 5V、则可以使用 SN74AHCT1G125。

    但 SN74LV1T125的最佳替代产品是 SN74LV1T125。 为什么要替换它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amnon、

    SN74AHCT1G125是最符合此要求的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们有一些家庭拥有对某些项目非常好的遗产。

    这并不意味着其他家庭的任何事情、但这是一个值得推荐的建议

    每个项目的特定产品线。

    在我的项目中、如果可能、我们的要求是更喜欢单栅极芯片 LVT 和 NC7SZ 系列。

    我需要一个具有 OE 引脚(例如"125")和 Vin_high (独立于 Vcc 值)的缓冲器

    SN74LV1T125是一个很好的选择、直到我注意到它不是 LVT...

    您能说 LVT 和 LV1T 的裸片大致相同吗?

    如果我可以声称 LV1T 物理结构(芯片级) 与 LVT 或 NC7SZ 大致相同,它将帮助我获得使用它所需的批准...

    我希望我能更好地解释我的情况和奇怪的要求

    Thx

    Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amnon、

    VIH/VIL 值取决于 Vcc,根据您的请求,您似乎是指与 TTL 兼容的输入,该输入设置了 VIH(2V)/VIL (0.8V)值,从技术上讲可以考虑从 Vcc 去耦。 但是、与 TTL 兼容的器件(如 LVT 系列)通常具有较小的电源电压范围。 以下 是您请求的系列中的三态缓冲器列表、可帮助您找到所需的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "NC7SZ"是 LVC1G 器件的 ONSemi 名称、因此这将指向 SN74LVC1G125。 但 NC7SZ 和 LVC 都没有所需的 VIH。

    该系列中没有 TI 称为"LVT"的单栅极器件;您有没有示例?