This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB、TXS &放大器;LSF 系列(第2部分)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964282/txb0108-txb-txs-lsf-family-part-2

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件:TXB0304SN74AXC4T774

尊敬的先生/女士:

当差速信号连接到单电压电平转换器时,是否会导致内部芯片组串扰问题?

例如,连接到单个8位电压电平转换器(TXB、TXS 或 LSF 系列)的 I2S 和 SPI 信号, 这两个信号是否有可能相互产生内部芯片组串扰?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我想说、串扰最坏的情况是每个通道上具有不同频率的随机位流、因此这绝对是一种可能性。 我认为驱动器较弱的这些类型的器件不应该成为一个大问题、我想 说 LSF 系列的数量最少、因为 TXB 和 TXS 系列都没有边沿速率加速电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 !Dylan Hubbard、

    感谢您的详细解释。

    基于 TXS 和 TXB 系列的数据表、 这两个系列使用相同的负载(C= 15pF、R=1M Ω) 来测量最大数据速率。

    在相同条件下(VCCA = 1.8V、VCCB = 3.3V)、TXS 和 TXB 系列 的最大数据速率分别为70Mbps 和60Mbps。

    1) 1)  这意味着与 TXB 系列相比、TXS 系列更适合高速信号?

    2) 2)  我是否知道最大数据速率测量测试为何需要使用此负载 (C= 15pF、R=1M 欧姆)?

    3) 3)  我将其用于最大 CLK 频率可达 26MHz 的 I2S 信号,这两个系列是否适合此应用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    1) 1)根据您提供的两个值、是。 如果您只需要4个通道、那么我会说 TXB0304将是此类别中最好的。

    2) 2)这是为了模拟与设计人员在其系统中拥有的内容接近的内容。 它基本上使用其输入电容+走线电容和高阻抗模拟另一个 CMOS 输入。 较重的容性负载将导致较低的数据速率。

    3) 3)两者都可以、但我实际上建议使用 SN74AXC4T774器件。