This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC573A:绝对最大和最小输入电压(XD、LE 和/OE)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC573A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964603/sn74hc573a-absolute-maximum-and-minimum-input-voltage-xd-le-and-oe

器件型号:SN74HC573A

大家好

如果我们问 SN74HC573A、您会介意吗?


绝对最大 和最小输入电压(XD、LE 和/OE)是多少? -0.3V 至 Vcc?


输入引脚在 Vcc 和输入与 GND 之间是否有任何保护二极管?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    [引用用户="Hirotaka Matsumoto"]

    绝对最大 和最小输入电压(XD、LE 和/OE)是多少? -0.3V 至 Vcc?

    [/报价]

    HC 系列逻辑器件未指定此值、但我建议避免在任何输入端低于-1V 或高于+7V。 除了最快的瞬变、输入钳位二极管通常会防止这种情况。

    [引用用户="Hirotaka Matsumoto"]

    输入引脚在 Vcc 和输入与 GND 之间是否有任何保护二极管?
    [/报价]

    是的、这些二极管在此处的绝对最大额定值表中进行了标识:

    根据表注(2)、只要钳位二极管电流限制为20mA 或更低、输入电压就可以低于0V 或高于 Vcc。 超过20mA 可能会导致可靠性降低、并可能立即导致器件发生故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys San

    非常感谢您的回复!

    HC 系列逻辑器件未指定此值、但我建议避免在任何输入端低于-1V 或高于+7V。 除了最快的瞬变、输入钳位二极管通常会防止这种情况。
    ->因此,我们必须考虑在与电源电压相同的任何输入上低于-0.5V 或高于+7V,对吧?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、

    是的、但请注意、任何高于 VCC + 0.5V 的电压都将打开输入二极管、因此输入电流也必须保持在20mA 以下。