This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108热插拔电平1

Guru**** 2532190 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964651/lsf0108-lsf0108-hotswap-level-1

器件型号:LSF0108

大家好、

在我 看来、LSF0108热插拔电平是1级。 您可以分享 热插拔级别 应用手册吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我认为您要关注的应用手册是: 带电插入应用中的逻辑、重点是 GTLP

    如果 EN 引脚被驱动至0V、LSF0108可被用来提供第一级隔离。 这可以通过将 VCCB 降至0V 并等待 EN 上的节点变为0V 来实现(请注意200kOhm 和1uF 旁路电容器的大时间常数)、 也可以通过将开漏驱动器直接连接到 EN 节点并将线路驱动为低电平来实现、如本视频中所示: 将使能引脚与 LSF 系列配合使用