This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:1.2V Vcca

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC32T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964278/sn74avc32t245-1-2v-vcca

器件型号:SN74AVC32T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

 是否可以在 VCCa=1.2V 的情况下使用 SN74AVC32T245?

我的卡中的1.2V 具有5%的容差、可以吗?

数据表中没有提到1.2V 时的 VCC 容差。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、1.2V 已经是最小值。

    您可以使用1.25V 标称电源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不、我无法更改标称电压。

    您能否推荐1.2V 小型封装电平转换器 ?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    新的 AXC 电压转换器系列支持低至0.65V 的电压、但每个器件最多只有8个通道。  您可以使用其中四个:SN74AXC8T245

    否则、您可以使用 SN74AVC32T245、因为它很可能会在电压降低时继续工作、但您将"自行承担风险"、因为 TI 不保证器件能够在1.14V 电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以将其更改为 SN74AXC8T245。

        当 VCCO = 3.3V 时、SN74AXC8T245中的最大输出电流(IOH、IOL)是多少?

    II 未在数据表中找到它。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    单个通道的绝对最大输出电流为50mA (即您不应超过该值):

    低电平和高电平状态(I_OH、I_OL)的测试输出电流符合 V_OH 和 V_OL 规格:

    从上面可以看出、该器件在3.3V 时的输出电流为12mA、同时保持 V_OL≤0.7V 且 V_OH > 2.6V

    我将 V_OH 从2.3V 调整为2.6V、因为它与电源值(即输出端 PFET 上的压降)直接相关。 下面链接的常见问题解答对此进行了详细介绍。

    [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?