This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17、5V 耐压逻辑输入

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964317/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17-5v-tolerant-logic-input

器件型号:SN74LVC1G17

SN74LVC1G17、在我们的应用中、Vcc 使用3.3V。 逻辑输入可高达5V。 此部件的输入电压是否可耐受5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。

    有关原因的解释、请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,本部件 SN74LVC1G17在输入端是否有正钳位二极管? 是否将5V 输入流注入 Vcc 轨?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指出数据表和/或常见问题解答的哪一部分不清楚? 我想帮助其他人更清楚地了解这些情况,以避免混淆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我忘记回答您的问题!

    是的、正如我在开始时说过的、此器件具有过压耐受输入。 这意味着没有输入钳位二极管、电流不会从输入流向 Vcc 引脚。

    如果你能确定我能做些什么来更清楚地说明这一点,我至少想改进我们的常见问题解答,以避免混淆,因为这仍然是我们在论坛上最常见的问题之一。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的数据表  

    SN74LVC1G17没有提到任何有关正钳位二极管的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,对于该芯片的输入信号,如果 Vcc = 3.3V,那么 HI 输入的最小 Vin 电平是多少? 数据表仅包含 Vcc=3V。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="M Liu "]

     SN74LVC1G17的数据表没有提到任何关于正钳位二极管的信息

    [/报价]

    感谢您的输入。 我们正在努力为以后发布的所有数据表添加钳位二极管位置的明确声明、但像这个数据表这样的旧数据表可能需要很长时间才能更新。 同时、我提供的常见问题解答解释了如何为任何器件详细确定这一点。

    尽管数据表中不使用"正钳位二极管"一词、但它在绝对最大额定值表和建议运行条件表中都包含了识别二极管存在与否的规格。

    输入电压范围(第一个亮点)并不表示输入电压与 VCC (最大值)的相关性、这意味着没有正钳位二极管。 输入钳位电流(钳位表示钳位二极管)证实了这一点、该电流仅在输入电压低于0V 时才会激活钳位二极管-因此仅表示负侧二极管。

    再次检查"建议运行条件"表、我们可以看到重复的输入电压与 VCC 无关:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="M Liu "]

    此外,对于该芯片的输入信号,如果 Vcc = 3.3V,那么 HI 输入的最小 Vin 电平是多少? 数据表仅包含 Vcc=3V。 谢谢

    [/报价]

    对于施密特触发缓冲器、您需要超过最大正阈值、以保证输入为"高电平"。 您可以使用线性插值来确定根据提供的数据表值来保证"高"电平输入的最小 VIH、如本常见问题解答中所述: [常见问题解答]在数据表中给出的值之间估算规格值时、最好使用哪种方法?

    给定 Vt+在3V (1.92)和4.5V (2.74)时的数据表值、我计算出3.3V 时为2.084V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。