This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:差分

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964349/txs0108e-differential

器件型号:TXS0108E

TXS0108EPWR 是否可用于差分信号、例如 RS-422/RS485 (5V)或 M-LVDS?  

我理解这不是理想的、我喜欢重复使用现有设计。 电路板上的布线采用100欧姆差分对的形式布线。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不推荐它。 除非我错了、否则整个差分信号点都是为了消除共模噪声、该器件不会对此提供任何帮助。  如果您可以成功使用具有差分信号的单端转换器、那么您应该能够先使用单端信号、然后减少线数。

    话虽如此、如果您的信号在0V 和+VCCx 之间工作、并且它们在 TXS0108E 的工作范围内、那么没有理由它们不工作。