This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC273A:SN74HC273ANSR 的 ESD 数据

Guru**** 2504445 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC273, SN74HC273A, SN74AHC273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/961680/sn74hc273a-esd-data-for-sn74hc273ansr

器件型号:SN74HC273A
主题中讨论的其他器件:SN74HC273SN74AHC273

 数据表中未包含 SN74HC273ANSR 的 ESD 数据。

请提供 ESD 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamijo-San、

    我将对此进行研究并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74HC273和 SN74HC273A 将进行更新、并应在未来两年内获取 ESD 数据。

    还有其他273个选项已经具有 ESD 额定值–例如、SN74AHC273是'HC273的引脚对引脚替代产品说明书中已经有2kV/1kV ESD 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    ------

    >例如,SN74AHC273是'HC273的引脚对引脚替代产品,数据表中已有2kV/1kV ESD 额定值。
    ------
    →NS74AHC273的 ESD 规格与  SN74HC273A 的 ESD 规格是否相同?
    此外、SN74HC273数据表还对 ESD 规格进行了说明。

    它是否可用作 SN74HC273A 的 ESD 规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这两个器件是相同的。