This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108的 spcie 模块

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963460/lsf0108-spcie-module-of-lsf0108

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、团队、

客户想要获得 Spcie 模块、但我只能从 TI 网站上找到 IBAS 模块、您能帮助我们检查我们是否有此模块提供支持吗?

谢谢、

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安东尼、

    有关如何使用 LSF 转换器进行设计的详细信息、我强烈建议观看此简短视频系列: 了解 LSF 系列双向多电压电平转换器

    请参阅随附的 TINA-TI 中的 PSpice 行为模型和示例。 这些模型非常简单、但可以很好地估算器件的运行情况。  请告诉我、他们在使用这些模型时是否遇到任何问题。

    LSF0108_Behavior.cir

    LSF0108_example.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier、

    客户无法使用我们的 Tina 软件、但看起来   它仍然需要一个用于 PSpice 模型的库文件、因此、您想帮助我们检查我们是否有?

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我提供的.cir 文件可在任何 PSpice 仿真器中使用。 我只在 TINA-TI 中给出了一个示例文件。

    该模型当前不在我们的 PSpice for TI 库中、但我将请求添加该模型。