This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:引脚终端

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964293/sn74lv123a-pin-terminatio

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G123

大家好、与此器件(SN74LV123APWR)上的某个人一起工作时、数据表不清楚。  

如果我们计划仅使用一半的输出、那么引脚5、9、10、12是悬空的、那么如何终止它们呢?

数据表似乎指示引脚9接地、10连接到 VCC。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出可保持断开状态。 必须连接所有输入、数据表中建议的连接确保器件不会触发。

    为什么不使用 SN74LVC1G123?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 器件已在 PCB 上、不允许更改组件。