This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:SN74LVC1G175的 Q 输出的结构是什么

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964291/sn74lvc1g175-what-is-the-structure-of-q-output-of-sn74lvc1g175

器件型号:SN74LVC1G175

团队、

客户正在 将 SN74LVC1G175用于电池组。 他们有一个数据表未提及的问题:

1. Q 输出的结构是什么? 它是内部连接到 VCC 的推挽输出、还是需要在外部添加一个上拉电阻器到 VDD?

希望尽快得到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOH 规格意味着它是一个推挽输出。