This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:TXB、TXS &放大器;LSF 系列

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964280/txb0108-txb-txs-lsf-family

器件型号:TXB0108

尊敬的先生或女士:

在 TXB、TXS 和 LSF 系列中 ,哪一个系列最适合用于 SPI、UART 或 I2S 等高速信号的双向电压电平转换器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 具有可能使其不适用的限制(请参阅数据表的第8.3节)。 但是,如果这些限制不适用,那就最合适了。