This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08-Q1:SN74LVC2G08-Q1

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G08-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964220/sn74lvc2g08-q1-sn74lvc2g08-q1

器件型号:SN74LVC2G08-Q1

您好,  

我正在验证 SN74LVC2G08-Q1器件 、以用于我们的一个项目应用、我对数据表中提到的电源电流有疑问。 应如何 测量电流?  

此外、我对提到的术语"Delta ICC"有点困惑。 它实际上是推测什么? 如何在输入电流方面验证器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    应用手册 (4.6.28)中介绍了 Delta ICC。

    可使用数据表中列出的条件来测试输入电流。 高阻抗、因此您只需施加 Vcc 或 GND 并测量泄漏电流。