This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:最大脉冲电流

Guru**** 2524580 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964241/sn74lvc2g14-maximum-pulse-current

器件型号:SN74LVC2G14
主题中讨论的其他器件: UCC27517

您好!

我们有一位客户询问如何找到他可以驱动 SN74LVC2G14的最大脉冲电流? VCC=5V;脉冲电流时间大约为100ns

他希望以200kHz 的频率驱动 MOSFET 栅极

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω 电流受 LVC 的输出阻抗(5V 时约为17k Ω)和栅极电阻的限制。 如果您希望从逻辑器件驱动大于70pF 的电容、则必须添加串联电阻器以限制电流输出、使其保持在绝对最大额定值以下。 (这会增加开关时间)。 为了增加驱动强度、将多个栅极的输出相结合(但每个栅极的电流为50mA、这可能变得不实用)。

    可以使用 UCC27517等栅极驱动器。