This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08-Q1:SN74LVC2G08-Q1 -高电平和低电平输入阈值

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964051/sn74lvc2g08-q1-sn74lvc2g08-q1---high-and-low-level-input-thresholds

器件型号:SN74LVC2G08-Q1

您好,  

我们正在 项目应用中使用 SN74LVC2G08-Q1、我正在尝试测量高电平和低电平输入阈值。 我观察到 VIH=1.671V、这小于数据表中提到的最小值(2V)、VIL =1.225V、这大于数据表中提到的最大值(0.8V)。 有什么可以解释这种偏差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经在 前面的主题中得到了解答。 这种解释是否有任何不清楚的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    您在上一个主题中的解释是清晰的。

    正如您提到的、测量阈值电平仍然是可行的、我已经尝试了重新测量。

    我的怀疑与数据表中提到的 VIH 和 VIL 值的偏差有关。

    根据数据表、2V 以上的电压被视为高电平、而在我的观察中、当 V 为1.671V 时、会获得高电平输出。  同样、低于0.8V 的任何电压都被视为低电平、但在我的情况下、在1.221V 时会观察到低输出

    它与输入转换速率有什么关系吗?

    或者、这种偏差是否由其他一些因素解释?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有可能的情况下、指定的 VIL/VIH 值都是最坏情况下的保证值。