This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:具有3.3V 上拉电压的输出引脚的上拉寄存器值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964199/sn74lvc1g125-pull-up-registance-value-for-the-output-pin-with-3-3v-pull-up-voltage

器件型号:SN74LVC1G125

您好!

我的客户将在 SN74LVC1G125的输出引脚上使用具有3.3V 上拉电压的上拉电阻器。

建议的上拉电阻值是多少? 如何确定值?

谢谢你。

JH