This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:为什么 TXB0108和 TXS0108E 高电平输入电压设置不同

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E, SN74LVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964120/txs0108e-why-are-txb0108-and-txs0108e-high-level-input-voltage-settings-different

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:TXB0108SN74LVC8T245SN74AXC8T245

您好!

TXB0108和 TXS0108E 高电平输入电压设置与下表不同。

您能不能帮助我理解他们为什么使用不同的设置机制?

从工业角度来看、哪一个更受欢迎?

TXB0108

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、TXS 用于开漏信号或具有上拉电阻器的信号、而 TXB 用于没有上拉/下拉电阻器的推挽信号。 您必须为您的应用选择正确的选项。

    最受欢迎的是 SN74AXC8T245/SN74LVC8T245等方向控制转换器‌‌;虽然它们需要方向信号、但它们在可处理的信号类型方面更灵活。

    另请参阅 [常见问题解答]对于 GPIO、SPI、UART、I2C、MDIO、 RGMII、I2S 等