This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:器件禁用时的流耗为2mA

Guru**** 2763545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC4T774, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959530/sn74avc4t774-current-consumption-is-2ma-when-the-device-is-disabled

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774

大家好、

客户禁用了 SN74AVC4T774、但器件的流耗高达2mA。 OE 引脚被拉低、VCCA 为3.0V、VCCB 为0V。输入全部通过10Mohm 电阻器拉至 GND。 输出无负载、如果在输出端连接一些负载、电流消耗会降至几微安。 他担心输出是否总是必须加载?

为了使器件正常工作、他是否需要将 VCCB 连接到1.1V 至3.6V 的电源电压?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE/DIR 引脚和局部断电模式可以禁用输出驱动器、但两侧的输入缓冲器始终处于活动状态、并且可以在引脚悬空时生成击穿电流。

    在其余 I/O 引脚上添加下拉电阻器。 或仅使用 SN74AXC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    每个输出还具有相应的输入、因此如果在 I/O 处于高阻抗状态时"输出"不是定义的电压、这可能会导致电流增加。

    SN74AXC4T774是一款 P2P 替代选项、可考虑使用该选项来缓解此问题。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Michael、

    感谢您建议 将 SN74AXC4T774用作具有更好功能的替代器件。 客户提出的后续问题是、如果他使用 SN74AXC4T774、他是否需要下拉输出引脚以使器件不会消耗过多电流?  

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    为了安全起见、我建议客户在其设计中添加下拉列表。