This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G02:驱动 N 沟道 FET

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G02, UCC27517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/964118/sn74lvc1g02-drive-nch-fet

器件型号:SN74LVC1G02
主题中讨论的其他器件: UCC27517

大家好、团队、

 

我们的客户希望直接从输出 SN74LVC1G02驱动 N 沟道 FET。

这是规格。

 

  •        电源5V
  • SW 频率       为100kHz
  • FET
  • CIS          1.4nF
  • 栅极电阻 器1.3欧姆
  • VGS           1.0V–2.0V

 

它们估计从 FET 栅极到逻辑输出的最大输出电流为5V/17ohm = 294mA、因为逻辑的输出阻抗可计算为 ROS = 22 Ω、ROL = 17 Ω。

294mA 时的电流流动时间大约为5U 秒

 

我认为上述操作超出了绝对最大额定值、因此无法接受。

如果您有任何建议、请告诉我。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您要从逻辑器件驱动如此高的电容、则必须添加一个串联电阻器来限制电流(这会增加开关时间)。 为了增加驱动强度、将多个栅极的输出相结合(但每个栅极的电流为50mA、这是不实用的)。

    可以使用 UCC27517等栅极驱动器。