This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16244A:最大 VCC/GND 电流

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A, SN74LVTH16244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963922/sn74lvth16244a-max-vcc-gnd-current

器件型号:SN74LVTH16244A
主题中讨论的其他器件:SN74LVTH16245A

对于器件16244/16245、我在数据表中看不到参数"通过 VCC 或 GND 的连续电流"。 这是指定的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不是、SN74LVTH16244A 或 SN74LVTH16245A 的总电流规格没有。