This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 74AC11257:HCTL-2022的潜在交叉产品?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00580

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963549/74ac11257-potential-cross-for-hctl-2022

器件型号:74AC11257
主题中讨论的其他器件:TIDA-00580

您好!

我正在努力寻找一个交叉产品或至少相当于 HCTL-2022的功能产品、并想知道该系列器件是否具有最佳选择。 具体而言、该引脚与 Avago 器件具有类似的引脚排列。

如果我知道谁能联系到我、我可以通过电子邮件提供更多有用的信息! 提前感谢:)

Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Megan、您好!

    HCTL-2022似乎是现代微控制器的前身。 使用低成本 MCU 会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不生产类似的器件。

    正交解码器可通过多个逻辑器件(TIDA-00580)或软件(SLAA795)在硬件中实现。 某些微控制器(TMS320、C2000)可以具有内置正交解码器模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens & Emrys、

    感谢您的回答! 我们实际上将这一讨论转移到 BDC 驱动器团队、因为我们发现他们正在实施此器件来监控/控制电机速度。

    Megan