This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G123:启动时输出错误

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958136/sn74lvc1g123-false-output-at-start-up

器件型号:SN74LVC1G123

尊敬的专家:

我的客户正在评估 SN74LVC123并遇到问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在 SN74LVC1G123DCUR 中、一个大约80ms 的脉冲信号由输出端子 Q 输出、电压为0.93V  

在 Vcc = 0V 至5V 的路上。

 (在系统中、由于输出信号的影响、后续级的电路将运行。)

 (1)请你告诉我们造成这种现象的原因。

 (2)我们想知道 A、B 和 CLR 的边缘和下降沿是如何确定的。

您能看到波形和原理图吗?

e2e.ti.com/.../Question-about-SN74LVC1G123DCUR.xlsx

根据功能表、当 IC_B 或 CLR 从 L 转换到 H 时、可能会输出脉冲

但是、0.93V 超出工作额定值。

我们期待您的建议。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您提供的详细信息。 该器件应具有一个清晰的电路、以防止输出上电为高电平。 您能否在没有输出负载的情况下进行测试? 您还可以向 Rext/Cext 引脚添加示波器通道吗?

    A 输入发生了什么情况? 我看不到它全部连接了什么、但我可以看到它和 Vcc 之间连接了一个 RC 电路、因此我不希望它像它那样跟踪电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢你的答复。

    我将与客户确认您的意见。

    当我获得信息时、我会向您提供反馈。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我可以获得波形和原理图。

    CH2(Orange):Vcc、IC_B、IC_CLR

    CH3(绿色):IC_Q

    Ch5(红色):IC_A

    CH8(紫色):Rext/Cext

    比较器连接到 IC_A

    您能看到随附的 Excel 文件吗?

    e2e.ti.com/.../additional-waveform-and-schematic-of-SN74LVC1G123DCUR.xlsx

    --

    波形和来自客户的连接、我假设以下情况。

    电压在启动时升高。

    然后、比较器的输出变为0V。

    Vcc、IC_B 和 IC_CLR 达到770mV 后、Rext / Cext 电压开始下降。

    IC_Q 开始增加。

    换句话说、似乎 IC_A 是 L、IC_B 是 L 到 H、而 IC_CLR 是 H

    虽然电压低、但器件会输出脉冲。

    这些是正确的吗?

    此外,请告诉我这些措施。

    我应该在启动时保持 CLR L、A H 或 B L?

    此外、在这种情况下、如果 A 未设置为 L、则不会输出脉冲。

    --

    感谢您的大力帮助与合作

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi-San、

    B 和 CLR 看起来在跟踪电源、而电源应该使其处于正常状态、这样 Q 值上就不会基于该输入进行转换。

    在您突出显示的时间段内、看起来是一个由高到低的转换、这可能会导致 Q 输出响应、然后在 Rext/Cext 达到脉冲结束的阈值之前变为高电平。

    是否可以确保 A 输入也跟踪电源?

    如果 A 输入跟踪 A 电源、则不会导致该 Q 输出在启动时触发。

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我知道可能会出现故障、因为 A 输入在启动时变为 L。

    我将 与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi-San、

    很高兴为您提供帮助、让我们知道您还能找到什么、我们将乐意为您提供帮助。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。

    我联系了客户、现在还在等待回复。

    但我认为客户理解您的建议。

    如果他们还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一