This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH16T245-EP:在输出端观察到电源激活脉冲

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH16T245-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/961605/sn74lvch16t245-ep-supply-activation-pulse-is-observed-at-the-output

器件型号:SN74LVCH16T245-EP

大家好、

这是客户请求、您能否告知:

"

TI 的 SN74LVCH16T245-EP 电平转换器产品正在设计中使用。

在测试期间、我们检测到该转换器存在问题。 VCCA 和 VCCB 电源分别为3.3V 和5V。 首先、打开5V 电源。 ~30ms 后、3.3V 电源打开。 在3.3V 电源激活时、在转换器的输出引脚上观察到一个脉冲。 脉冲持续时间为150us、此时信号为高电平、然后下降至低电平。 OE 引脚接地。 DIR 引脚被上拉、因此方向从 A 到 B

此问题的原因是什么? 您可以建议任何解决方案吗?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电源电压低于建议运行条件中指定的最小值时、无法保证正常运行。

    要在上电期间禁用输出、请确保 OE 为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    当您说"已打开"时、您是指"已打开"还是"已断开"的实际电气含义?

    此外、您能否提供原理图和示波器截图、以及测量所用引脚的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys

    请在下面找到客户的反馈:

    "

    我认为,关于论坛的第一个答复回答了这个问题,这就是我所猜测的原因。
    回答第二个回答是"打开"表示"打开"。
    我无法分享原理图、但我试图详细阐述这个问题。
    由于 OE 引脚直接接地、因此在上电过程中会出现此问题。

    "

    您是否认为我们可以在此处确认原因?

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    感谢您的澄清。  是的、我确信克莱明是正确的-我曾考虑过同样的事情、但我想澄清首先使用的术语的含义、因为其中一个含义与我最初的想法完全相反。