This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC8T245:SN74AVC8T245的 P2P 双向解决方案

Guru**** 2514465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963718/sn74avc8t245-p2p-bi-directional-solution-to-sn74avc8t245

器件型号:SN74AVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

大家好、

您能否选择与 SN74AVC8T245引脚相同的双向电平转换器器件?

此致、

Yuta Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC8T245

    但为什么需要更换它? 应该改变吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishi-San、您好!

    SN74AXC8T245可直接替代 SN74AVC8T245。