This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC11:Theta JC

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/958885/sn74ac11-theta-jc

器件型号:SN74AC11

您好、先生、

我们的客户正在申请 θ JC 以及最高和工作结温。

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    哪种封装需要 θ JC?

    至于最高结温、请参阅以下常见问题解答: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    对于运行结温、逻辑器件的功耗通常非常低、温升极小、因此建议查看器件中的 TA。 如果 TA = 85、那么环境温度可高达85、即使在高功率耗散情况下、功耗通常也不会使结温增加几度以上。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    谢谢你。

     是否 需要 θ JC?

    器件型号:SN74AC11D

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    让我来查询这些信息、然后返回给您。 我们的周转时间是几周。

    感谢您的耐心等待。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果您对此有任何更新、请随时与我联系。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、仍在等待更新、当我收到信息时、将返回给您。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当然、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    请参阅以下内容、了解该器件 SN74AC11PWR 的热性能:

    θ JA:

    103.4

    Theta JC

    59.8.

    Theta JB

    59.2.

    PSI JT

    20.8.

    磅/平方英寸 JB

    58.9.

    至于最高结温、请参阅以下常见问题解答: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?

    最棒的
    Michael