This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT240:热参数

Guru**** 2856640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963588/sn74act240-thermal-parameters

器件型号:SN74ACT240

您能否提供 theta_jc 的热参数! 器件型号为 SN74ACT240PWR。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、我可以查看一下我们是否在早上有这些第一件事、如果没有、我可以提交请求(通常需要2周时间才能返回)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您很幸运! 我们的数据库中已经包含了 SN74ACT240PWR 的热性能:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    101.6

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    40.8.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    53.2.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    4.2.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    52.7.