Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102
主题中讨论的其他器件:PCA9306、
您好!
是否有任何图形可显示1.8V 至3.3V 电平转换器的最大速度 V.S.负载电容?
目前、客户正在将 PCA9306用于1MHz SMBus 应用、但看起来 PCA9306只能支持高达400kHz 的频率。
LSF0102与采用 DQE 封装的 PCA9306引脚相同。
但是、最大负载电容可能高达400pF 以上、因此他们想要检查在这种情况下是否可以运行1MHz?
请帮助!
谢谢、此致、
老虎