This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125上行转换

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963017/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125-up-translation

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1T45

您好!

我有一个适用于 SN74LVC1G125的电压电平转换器设计、但它不工作。 从数据表中可以看出、最小 VIH 输入应该至少为0.7V x Vcc、因此当 Vcc = 5V 时、1.8V 变为低电平。 请确认我的理解是否正确?

我可以使用与 SN74LVC1G125封装兼容的其他哪种单电源器件?

如果没有单电源封装兼容器件、您还可以建议我为该设计使用其他什么器件?

谢谢  

 从1.8V 转换为5V、但它不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willie、

    正确、1.8V 低于0.7 x Vcc (3.5V)。 您需要达到3.5V 才能在输出端获得保证的高电平。

    要实现此电平转换范围、您需要 SN74LVC1T45等器件(不兼容封装)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持