This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:输入/输出引脚泄漏问题

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963690/txs0102-input-output-pin-leakage-question

器件型号:TXS0102

大家好、

我的客户担心、当不存在某个电源(VCCA 或 VCCB)时、是否出现泄漏电流? 或发生任何损坏。

例如、当它们的模块未上电时、VCCA 被断电。 VCCA 不会被施加任何电源,他们希望知道 VCCA 侧不会有泄漏,VCCA 引起的任何异常动作都不会加电。 反之亦然 VCCB?

请务必澄清这种情况。

从数据表中可以看出、泄漏电流应该是 Ioff 参数、对吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;如测试条件中所示、当至少一个电源为0V 时、Ioff 会生效