This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:高阻态输出是否可接受 PU 连接?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963179/sn74lvc2g125-is-pu-connection-acceptable-for-hi-z-output

器件型号:SN74LVC2G125

您好的支持团队。

我收到了客户的一些询问。

在下图中、当输出为高阻态时、泄漏电流是否有可能通过高侧 MOSFET 的体二极管从 VCC2流向 VCC1?

如果您提供一些相关信息、我将不胜感激。
如果您有任何疑问、请告诉我。

此致、
千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件处于高阻抗状态(又称三态)时、输出可驱动至0至5.5V 之间的任何值。 是否会发生泄漏?  是的。  多少钱?  在室温下可能只有几纳安、在所有工艺和温度变化范围内最高可达~10uA。

    请注意、在正常运行期间(上面的红色圆圈)、输出不应拉高至电源电压值以上。 这可能导致电流返回电源引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maier-San

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、

    千兆