This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:输出引脚短接以获得更高的驱动强度

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, SN74AXC4T774, SN74LXC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959247/txb0104-shorting-of-output-pins-for-higher-drive-strength

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T774SN74LXC8T245-Q1

大家好、

我们要求在转换器输出端的其中一条信号线中支持更高的驱动强度。

在这种情况下、如果我们使用部件 TXB0104、请确认以下内容:

1)我们是否可以短接两个输入引脚(A1和 A2)、以及短接两个输出引脚(B1和 B2)。

      (注意:为了更好地理解、将向 A1和 A2提供单输入信号、并从 B1和 B2获取单输出信号)。

2) 2)如果上述内容正确、

        (i)实际上、我们能否实现更高的电流输出?

       (ii)该配置是否会影响信号的速度/数据速率?

       (iii)此配置中是否存在任何问题/影响?

谢谢、

Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ahamed、

    您能否帮助提供您想要实现的目标的详细信息?

    您要翻译多少位?  什么输入和输出电压? 信号的方向性是什么? 您要实现的数据速率是多少? 您需要多大的驱动强度?

    这将有助于为应用提供最佳建议。

    为了直接解决您的问题、我不建议将该器件的输出短接在一起。 它具有动态输出、如果连接在一起、可能会导致奇怪的行为。 可以将输出短接在一起以获得与其他器件的更高驱动强度、但有些器件可能不需要此类解决方案。

    例如、SN74AXC4T774器件是一款缓冲转换器件、可支持适当的电流驱动和数据速率。 此部件是否适用于您的应用?

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们的要求是 SPI 接口、每个输出线路中的驱动强度大于60mA 的特殊要求。 A 侧 I/O 电压要求为3.3V、B 侧为1.2V 至5.5V。 这可以使用 VCCB IO 电源进行更改  

    我们计划为4个 SPI 信号(MISO、MOSI、CLK、CS)使用4通道转换器。  

    但我们找不到具有更高驱动强度的转换器部件。 因此、我们决定使用8通道或2NO 将输入和输出端的两个引脚短路、以获得更高的驱动强度。 转换器。

    数据速率必须大于>20Mbps。

    请就此提供您的建议。

    谢谢、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LXC8T245-Q1是能够缓冲信号并支持该电压范围的唯一转换器。 但在1.2V 时、其保证的驱动强度小于1mA。

    您能否告诉我们您为什么需要60mA 电流、为什么需要如此宽的电压范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ahamed、  

    正如 Clemens 提到的、SN74LXC8T245-Q1是目前此应用的最佳可用器件、因为它在3.3和5V 下具有高驱动强度、并可进行1.2至5V 的转换。 此外、可以将输出连接在一起以提高驱动强度。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢。 非常感谢您的帮助。

    但我无法在线获取该器件(SN74LXC8T245-Q1)。 您是否还有其他具有类似功能的器件将在线提供?

    通常、我们是否可以短接转换器的两个输入引脚和输出引脚并由单个输入信号驱动。

    1)如果我们可以短路、1)它是否会影响速度?

                 2) 2)引脚短路时是否存在任何问题/问题?

                 2) 2)我们为什么不短接 TXB0104引脚?

    谢谢、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 输入需要外部器件具有2mA 的驱动强度。 将多个引脚连接在一起会增加这些电流。

    TXB µA 的驱动强度为20 μ H。 将多个引脚连接在一起不会使该值增加到足够有用的程度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    您对以下问题是否有任何意见。 因为为了实现高驱动强度、我们最好处理 O/P 引脚短路问题。

    通常、我们是否可以短接由单输入信号驱动的转换器的两个输入引脚和输出引脚?

    1)如果我们可以短路、1)它是否会影响速度?

                 2) 2)引脚短路时是否存在任何问题/问题?

    谢谢、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方向控制型转换器(LVC/LXC/AVC / AXC 系列中的转换器)的引脚短路不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ahamed、

    此器件可通过 TI.com 订购:SN74LXC8T245-Q1

    https://www.ti.com/product/SN74LXC8T245-Q1 

    目前仅提供预量产材料、但在短时间内将提供生产单元

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

    因此、从讨论中我了解到、对于方向控制转换器、如果施加单个信号、引脚短路不会有任何问题。

    只需澄清以下用例、

    假设转换器或任何 IC 的输出引脚电流为24mA。 在某些情况下、我们必须将 O/P 直接连接/短接至接地或电源。

    1) 1)我们是否可以将输出引脚短接至直接接地、同时将输出驱动为逻辑高电平? 或者 、我们是否可以将输出引脚直接短接至电源、同时将输出驱动为逻辑低电平?

    2) 2)如果我们可以短路、则 IC 是否会考虑将电流限制为24mA。

    3) 3)如果我们不应短路、是否必须使用电阻器将电流限制为24mA?

    谢谢、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamed、

    我通读了上述主题、但我看不到您需要这么大功率的原因。

    我从未见过需要60mA 1.2V 电压的应用。 您能解释一下为什么这是一项要求吗?  您是否向子系统供电、而不是转换信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    是的、您回答正确。 通常、没有 SPI 线路需要更高的驱动强度。 但这是我们客户的特殊要求。

    它们将使用 SPI 通信以及更高电流驱动(~60mA)来驱动外部模拟系统。

    谢谢、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、您没有真正解释为什么需要高电流。 解决了什么问题?

    如果该应用涉及长电缆或嘈杂环境、则差分信号(LVDS 或 RS-485)将是更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    外部系统具有特殊用例、如下所述。 但我们完全没有外部系统规格。

    1) 1)外部系统 SPI 引脚具有固定电压电平(例如10V 以及内部上拉电阻)。 我们不知道为什么引脚具有10V 电压。

    2)但在 SPI 通信期间、我们必须将 I/O 电压小于10V (例如3.3V)的信号从电路板发送到外部系统。

    3) 3)因此、在 SPI 通信期间、我们必须以更高的驱动电流发送3.3V 信号以对10V 进行过驱动。 (因此、这里 SPI 引脚看到的有效电压为3.3V、而不是10V)。

    我希望、现在您能够了解这种情况。

    谢谢、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamed、

    我想您将会发现、无论您并联多少个通道、1.2V 器件都无法下拉10V 电源、最终将损坏1.2V 器件。

    您需要一个外部驱动器,即专用功率 MOSFET,它可以吸收将电源拉低所需的电流。