This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7407:未获得正确的输出

Guru**** 2930990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962668/sn7407-not-getting-the-proper-output

器件型号:SN7407

尊敬的 TI:

我们使用 SN7407器 件通过在输出端添加10K 上拉电阻器、将3.3V 输出电压升高到24V、请参阅原理图中的下图。 但我们仅获得3.2V 输出、请就此提出建议。

谢谢、

Dinesh KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    我怀疑问题与输出端的线圈有关。 您能否展示满负载电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    下面是电路。

    谢谢、

    Dinesh KS、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    目前、您的电路连接方式如下:

    如您所见、10kohm 和1.6kohm (线圈)电阻之间有一个分压器、因此当集电极开路输出关闭(没有电流流入驱动器)时、您预计输出端的电压大约为3.3V。 (Vout = 24 * 1.6k /(10k + 1.6k)= 3.31V)

    此外、该电路在输出端始终使用上电-要么电流流经线圈、要么电流流经驱动器、但无论哪种方式、10千欧电阻器都使用上电。  您可以通过将10kohm 电阻器降低到低得多的值来实现这个目的,从而增加流过的电流--但这样您可能无法获得足够的电流。

    更好的解决方案是将您的配置更改为:

    在此配置中、当驱动器关闭时、继电器线圈也关闭、电路的这一部分不会消耗功率。  当输出打开时、它会灌入电流、并且线圈按预期工作(流经线圈的电流为~15mA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    您准备了任何特定的二极管器件型号?

    还是应使用相同的1N4007FLTR 二极管?

    请就此提出建议。

    谢谢、

    Dinesh KS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    TI 不提供分立式二极管,因此我无法真正推荐特定的器件。

     

    我看不到您原来选择的问题–我只是移动了电路中的线圈+二极管。 您可能会使用一个小得多的二极管--它只会看到流经它的电流大约为15mA,只需要防止24V 反向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys Maier、

    感谢您提供这些信息、我们将实施此电路并让您了解状态、此外、我还需要再次确认一下。

    下图中标记的5个信号直接连接到24V LED、这是否起作用?

    下面显示了 LED 参数链接。

    https://smile.amazon.com/gp/product/B07DK4G38R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

    谢谢、

    Dinesh KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh、

    您可能希望将这些问题发布到具有更多 DIY 类型基础的论坛(在我的经验中,Reddit 上的 DIY 电子产品或电子堆栈交换非常好)-- 此论坛真正致力于帮助工程师开发采用 TI 器件并遇到挑战的产品。 我并不介意提供帮助、但如果我不是 TI 员工、而是代表我们公司发言、我会提供非常不同的建议、如果有道理的话。 我真的无法被人看到推荐其他公司的产品或提供我支持的产品以外的建议。

    话虽如此、您可以将 LED +串联电阻直接连接到器件的输出端。 如果我在亚马逊上看到的评论是准确的、那么您使用的 LED 已经包含一个电阻器、因此您不需要10k 电阻器。 您只需将 LED 模块的阴极连接到+24V、然后将阳极连接到'07的输出。

    *不要用我的话来形容它--检查 LED 的数据表,确保它们不会因为直接连接到+24V 而烧坏。 *

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在以下电路中、Auxillary_ALARM1-3、Fault_Run 模式信号连接24V 中继、微控制器与 LED 之间针对这5个信号进行相同连接。

    我们将获得用于 Auxillary_ALARM1-3 LED 的正确输出和功能、

    但出于某种原因、24V LED 在故障和运行模式侧持续亮起/亮起、此外、我们还会从 IC 的输入侧获得用于故障和运行模式的1.6V 电压。

    请建议我这样做。

    谢谢、

    Dinesh KS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    您的 LED 电路未显示在上方。 我需要看到这些资源来提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    U26的输出将连接到跳线、从跳线直接连接到 LED。  

    红色连接到辅助_ALARM1、黄色连接到2和3。

     

    https://smile.amazon.com/gp/product/B07DK4G38R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

    https://smile.amazon.com/gp/product/B07DK86Q31/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

    它们需要24V 电压才能工作、并且可以与 uC 正常配合工作(打开和关闭)。然而、从引脚8和10可以看到、即使我们通过 uC 提供高电平和低电平、输出似乎仍停留在24V。 这是否足够了?

    如果您需要其他详细信息、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh、

    要对电路进行故障排除、首先我需要查看完整电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dinesh、

    我想到了一些可能会有所帮助的东西。

    这是从集电极开路输出驱动 LED 的适当电路:

    您需要两个信息来确定 R 值、即 LED 的正向电流和正向电压。

    使用 KVL、您可以得到以下公式:24 = V_OL + V_LED + V_R

    根据欧姆定律(和 KCL)、我们知道 V_R = I_LED * R

    您可以重新排列以求解 R、但在您的情况下、我相信 LED 外壳已经包含一个电阻器、因此您真正需要做的就是如上所示连接它并移除该10千欧电阻器。