This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T08:帮助处理施密特触发器上的输出振荡和

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G97

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959109/sn74aup1t08-help-with-output-oscillating-on-schmitt-trigger-and

器件型号:SN74AUP1T08
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G97

您好!

我有一个施密特触发器和门、用于在复位时进行计时。 与门的输入是一个数字电路和一个 RC 计时电路。 我在测量 RC 输入端的噪声不大、在振荡发生之前、线路不会出现噪声。 振荡最终在几微秒后停止、输出变为高电平。

到目前为止我已经尝试过的东西:

1.将0.1nF、1nF 或10nF 电容与1uF 计时电容并联。 这些并联电容器中的任何一个的输出都没有差异。

2.在未连接到电路板时提起输出引脚并测量信号、以消除任何可能的反射/阻抗不匹配。 然后、振荡被消除、但是在低电平到高电平转换之后、一个低电平脉冲。

振荡频率约为25MHz。 第一个高电平脉冲的宽度为150-170ns。 请参阅随附的原理图和示波器截图。

谢谢、

Matt

原理图:

问题的原始范围捕获。 紫色是输出引脚、蓝色是另一个、输入(数字)、黄色是 RC 计时输入引脚。

提升的输出引脚的示波器捕获。 紫色是输出引脚、绿色是另一个和输入引脚。

提升输出引脚并与1uF 计时电容器并联的0.1nF 电容器时的示波器捕获。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个示波器捕获中的振铃可能是测量伪影。 您是如何连接接地夹的? 电路板布局是什么?

    我猜噪声是由电源(3.3V 或 GND)产生的、这是由另一个电路启动时的功耗增加引起的。

    您可以尝试使用具有更多迟滞的 SN74AUP1G97。 但最好防止噪声到达与门;尝试使用与 R365并联的电容器或改善 U56的去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我尝试了一个与电阻器并联的电容器、但该电容器没有解决问题。 我已经验证了去耦(电源引脚上没有明显的突降)、并添加了一个1uF 和10uF 并联、以便进行良好的测量。 这些也不能解决问题。

    我已切换到仅使用较短的弹簧接地导线测量2个相关信号、从而消除了接地问题。 得到的输出是来自与门输入上 RC 电路的更干净的信号。

    请告诉我还应该尝试什么。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出的低电平看起来很有趣、尤其是在低脉冲期间。 这是在输出打开时还是存在任何负载?

    请显示电路板布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    在您的几个示波器快照中、输出似乎无法将线路保持在低电平:

    这可能是由连接到输出的东西引起的、但也可能是由损坏的输出驱动器引起的。 ESD 冲击是此类事件发生的最常见原因。

    您是否尝试换用新设备以查看问题是否已解决?  返工站是否有 ESD 保护措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些捕获的输出在输出引脚提升的情况下进行、因此没有负载连接到驱动器。

    我已经在 DigiKey 的 ESD 安全袋中尝试了5种不同的器件、结果都是一样的。 返工站具有 ESD 垫和 ESD 腕带、产品具有我用于从返工站运送到工作台的金属外壳。

    我可以再次尝试返工、特别注意 ESD 预防措施。 该器件是否对 ESD 特别敏感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最新的示波器捕获是在输出打开且无负载的情况下进行的。  

    这是布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    不、标准 ESD 预防措施应该足够了。 听起来一切都很好。

    AUP 系列逻辑器件采用一个相当独特的结构来实现最大的低功耗运行。 我最近也遇到过类似的情况(E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/954173 )

    由于这两个器件使用相同的内部设计、我怀疑极慢的输入信号会导致这种类型的振荡。 我目前正在与我的设计和仿真团队一起确定这是否可以验证。

     在另一种情况下、输入信号来自非常弱的驱动器(大于200kOhm 的串联输入电阻)。  您的电路也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、该输入的驱动器很弱、它是一个带有47k 欧姆电阻器和1uF 电容器的 RC 计时电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、对了-抱歉、我认为它是/IO_Board_RESET_3V3输入、这显然是不正确的。

    您能否使用不同的计时组件进行检查? 如果您具有类似大小的10uF + 4.7k 欧姆电阻、这将是一个很好的测试。 或者也许只是稍微减少时间常数--不确定该延迟是否是硬性要求。

    这可能只是输入斜坡速率设计的一个限制。 我需要一段时间来验证(可能需要几周)。

    我建议换用 LVC 系列器件、但我们没有确切的替代产品。 可以使用 LVC1G57、但其引脚不同、因此需要旋转电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了10uF 和1k 欧姆 RC 计时电路、输出中仍然存在低脉冲。

    使用单独的施密特触发器和与门器件可以解决该问题。

    当我有机会并报告时、我将尝试 LVC1G57。

    谢谢、

    Matt