This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:到 VCCB 的电源耦合

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962139/txb0104-power-coupling-to-vccb

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件: TXS0104E

您好!

我的客户使用的是 VCCA=1.8V 和 VCCB=3.3V 的 TXB0104。

有时、它们会有一个条件、即向 B1施加3.3V 电压、但 VCCB 未上电。

启用 OE 后、它们将看到3.3V 耦合到 VCCB。

当 OE 被禁用时、它们将不会看到3.3V 耦合到 VCCB。

我们不希望3.3V 耦合到 VCCB。

我们想知道为什么"当 OE 启用时、3.3V 与 VCCB 耦合、而当 OE 禁用时、3.3V 与 VCCB 不耦合"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当 OE 为低电平或电源为0V 时、TXB 禁用所有输出(请参阅数据表的第10节)。

    显然、VCCB 不是0V、而是悬空。 在这种情况 下、小电荷足以为 VCCB 侧加电并使钳位二极管有效(请参阅[常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?)。

    为了防止耦合、将 OE 设定为低电平、或强制 VCCB 为0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    我的理解是 VCCB 的内部钳位二极管始终存在、如何通过拉低 OE 来禁用它?

    您是否可以分享一些内部原理图来帮助我了解它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须向 TI 员工询问该…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    我无法分享任何设计原理图、但 OE 电路会将 I/O 引脚与二极管隔离。 您可以从以下规格中确定这一点:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    我不确定、您显示的表格不会告诉在 VCCB = 0时施加到任何输出的电压、而是仅告知 VCCB = 1.65至5.5V。

    另一个问题是:

    借助 TXS0104E、我们仍然可以看到、当 OE 被禁用时、3.3V 电压仍耦合到 VCCB、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    它在描述中显示"或断电状态"、表示这一点。 您是否能够在示波器屏幕截图中显示此内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着使用示波器捕获 TXS0104E 的 VCCB、OE 和 B1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Howard、

    是的、这对我很有帮助。