This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS596:一般功能问题

Guru**** 2905750 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS596, SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/963175/sn74hcs596-general-function-question

器件型号:SN74HCS596
主题中讨论的其他器件: SN74HCS595

我希望使用 sn74hcs596 8位移位寄存器。

  • 32位移位寄存器的4级联在一起。
  • 数据移位、但在移位期间保持输出不变
  • 换档完成后、锁存新输出。

该部件执行该功能似乎是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、欢迎参加论坛!

    是的、可以像这样使用此器件。

    SN74HCS595是更常用的版本。 它们之间的区别在于'595具有推挽输出、'596具有开漏输出。

    此参考设计展示了几个级联'595的示例、但'596的示例相同。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01233