This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16245A:查找替代产品

Guru**** 2846980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962899/sn74lvc16245a-find-a-replacement

器件型号:SN74LVC16245A

你(们)好

这是一个紧迫的问题,我希望得到迅速的答复

 

我需要使用可与5V Vcc 配合使用的 SN74LVC16245ADGGR 缓冲器的 P2P 替代产品。

如果是 LVC 系列成员、则最好选择 AVC。

您能不能建议这样的"拖放"替换?

 

谢谢

Amnon