This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G08-Q1:SN74LV2G08-Q1是否与 PCLVG08QDCURQ1相同?

Guru**** 2382840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962818/sn74lvc2g08-q1-is-sn74lv2g08-q1-as-same-as-pclvg08qdcurq1

器件型号:SN74LVC2G08-Q1

你好

根据以下信息 ,SN74VCG08QCURQ1是预览版,  并且 PCLV2G08QDCURQ1是否与 SN74VCG08QCURQ1相同? 我。汽车行业使用双路2输入正与门、由于温度范围为-40至125 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    您需要的器件型号是 PCLVC2G08QDCURQ1。 一旦激活、 SN74LVC2G08QDCURQ1器件型号将是要使用的器件型号。