This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:EMMC 信号的电平位移

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, LSF0102, TXS0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/960112/lsf0102-level-shift-for-emmc-signal

器件型号:LSF0102
主题中讨论的其他器件:TXB0102TXS0102

大家好、

我们是否有 EMMC 信号(1.8V <-> 3.3V)的电平位移? 在我 看来、EMMC 的速度应该是200MHz、您有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有支持200MHz (DDR)的自动双向电平转换器。 最快的 LSF 可支持200Mbps = 100MHz。

    eMMC 没有方向信号、因此无法使用方向控制电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    克莱明是正确的。 对于2位自动双向器件、有 LSF0102、TXB0102和 TXS0102、这些器件无法达到200MHz。

    是否可以实现频率较低的电路?

    最棒的
    Michael