This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:5V 侧的输出信号不是预期的信号

Guru**** 2975690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74LVC8T245, TXS0108E, SN74LXC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959886/txb0108-output-signal-in-5v-side-not-as-prospected

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245、 TXS0108E、 SN74LXC8T245、 SN74AXC8T245

你好

我想用3.3V FPGA IO 连接5V 设备,我已经使用 TXB0108和 TXS0108进行电平转换。

输出信号始终为2V 恒定电压且有噪声。  而是振幅为5V 的原始信号。  

OE 连接至3.3V (VCCA 或由 FPGA 3.3V 控制)。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示原理图、包括连接到 I/O 线路的所有组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 Altera FPGA 3.3V 从 SLAVE_D0到 SLAVE_D19。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nadjim、

    很遗憾、您的图像没有通过。

    您能否按照以下说明尝试重新连接: https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761613

    最棒的

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路可能违反数据表第8.3.3和8.3.5节中的限制。

    这些限制意味着 TXB 只能在单个电路板上短距离工作。

    如果可能、应使用 SN74LVC8T245等缓冲转换器。 (只有当您有 DIR 信号时才可以实现此功能。)

    如果没有 DIR 信号、可能可以使用 TXS0108E、但前提是所有器件都具有足够的驱动强度来支持较长的走线、并且所有信号都能够处理上拉电阻、并且速度有限(取决于走线长度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您重放

    在本例 中、我还尝试了 TXB0108和 TXS0108。

     从 FPGA 到 TXB0108器件、 PCB 中的距离约为10cm + 80引脚扁平电缆约为12cm。  

    方向必须是逐位的、因此 我无法使用方向信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nadjim、

    对于驱动电缆、强烈建议使用缓冲驱动器、例如 SN74LXC8T245或 SN74AXC8T245。

    由于线路上存在电容、TXB01018和 TXS0108E 器件的一次性电路可能无法正确驱动线路、并可能导致数据传输错误。

    Michael