This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:您能不能帮助设计一个按钮

Guru**** 2768635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, SN74HCS72, SN74LVC2G17, SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/961756/sn74lvc1g175-could-you-help-to-design-a-push-button

器件型号:SN74LVC1G175
主题中讨论的其他器件:TPS22810SN74HCS72SN74LVC2G17SN74LVC1G74

您好、先生、

我的客户希望设计一个按钮来启用/禁用电源、主要目的是节省功耗。

短按可打开-启用负载开关 TPS22810以连接下游电源轨。

短按可关闭-禁用负载开关 TPS22810以断开下游电源轨。

输入是12V 直流插孔。

我们参考应用手册: SCEA048B (按钮电路)、但原理图是短按打开、长按关闭。

我的客户希望短按以打开、短按以关闭功能。

您能帮我提供原理图吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这使得电路更简单。 请参阅 将瞬时开关转换为切换开关 视频。

    SN74HCS72具有施密特触发输入、无需单独的施密特触发缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    您可以推荐单个 D 型版本吗?

    具有 清零和预设功能的 SN74HCS72施密特触发输入双路 D 型负边沿触发器

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有单个 D 型触发器、如 SN74LVC1G74、但这些触发器具有普通 CMOS 输入、需要独立的施密特触发缓冲器(例如 SN74LVC2G17)、如上面的电路所示。