This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要 MDC 缓冲器件型号

Guru**** 2645595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, CDCLVC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959357/mdc-buffer-part-number-required

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34CDCLVC1110

你(们)好

我们计划使用以下格式的 MDC。一个主控制器用于与9个从设备通信。

您能不能建议为 MDC 的9从器件使用合适的缓冲器。

工作电压为3.3V

谢谢你

Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要插入图像、您必须使用"插入媒体"按钮;请参阅 [常见问题解答]如何在论坛帖子中插入图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接 MDC 和 MDIO 的配置。

    一个主器件用于配置9个从器件。 请使用合适的缓冲器器件型号进行恢复。

    此致

    Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shilpa 您好!

    您能否提供有关控制器与外设电压的更多详细信息?

    您需要转换还是只是缓冲?

    您是否期望在线路上具有大电容?

    您是否期望外设与控制器之间进行任何通信、或者信号方向是否固定?

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    PLZ 查找以下答案:

    控制器和外设为3.3V

    仅需要缓冲

    线路上没有电容。 而不是迹线电容。 布线长度最大为5英寸

    它只是一个时钟、因此只从控制器到外设、而不是从另一侧。

    此致

    Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单个单向信号、请使用 SN74LVC1G34等纯缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它是一个源(控制器)和最多9个从器件(外设)。 独立运行。 并非所有从器件都将一次性配置。

    是否有任何其他专用于 MDC 应用的缓冲器 IC 或时钟缓冲器(用于配置以太网收发器)

    plz 建议。

    此致

    Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "独立运行"是什么意思? 是否要阻止一些从器件看到时钟信号? 您只是询问时钟信号、还是询问所有 MDC/MDIO 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 MDC 系列中讨论。

    我能否使用器件型号为 CDCLVC1110的 IC。 这样、我就可以将 MDC 线路从处理器驱动到所有从器件。

    PLZ 忽略"独立运行"。 即使 一些从器件看到时钟信号、也没关系。

    此致

    Shilpa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单个逻辑缓冲器足以驱动5英寸至9个从器件。 CDC 器件也可以工作、但在这样的简单应用中、不需要它的附加功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    总布线长度为15英寸。 是一个拼写错误。 我能否将单个逻辑缓冲器用作具有此布线长度的 MDC 线路的 SN74LVC1G34?

    此外,该缓冲器是否适用于>100KHz 和高达20MHz 的低频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVC 具有足够的驱动强度、适用于该长度和速度。

    该布线可能足够长、以便由于传输线路效应而产生反射。 请参阅 《LVC 设计者指南》第1-27页的"输出的正确端接"一节。 (不仅是 LVC、而且是任何其他类型的输出都需要适当的端接。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Clemens Ladisch"]

    LVC 具有足够的驱动强度、适用于该长度和速度。

    该布线可能足够长、以便由于传输线路效应而产生反射。 请参阅 《LVC 设计者指南》第1-27页的"输出的正确端接"一节。 (不仅是 LVC、而且是任何其他类型的输出都需要适当的端接。)

    [/引述]

    Clemens Ladisch 说:

    LVC 具有足够的驱动强度、适用于该长度和速度。

    该布线可能足够长、以便由于传输线路效应而产生反射。 请参阅 《LVC 设计者指南》第1-27页的"输出的正确端接"一节。 (不仅是 LVC、而且是任何其他类型的输出都需要适当的端接。)

    [/报价]