This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT14:输出行为

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74AHCT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/962124/sn74ahct14-output-behavior

器件型号:SN74AHCT14
主题中讨论的其他器件:SN74LV4T125

您好的支持团队。

您能否仅将以下内容作为参考?
有人问我的客户真的想知道。
我的客户知道设备无法保证正常工作。

・问题
在输入为高电平(3V)的条件下、当电源电压为0V-4.5V 时、您能告诉我们输出行为吗?

如果你能与我合作,我将不胜感激。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AHCT 系列器件的电气特性与 LV1T/LV-A 系列器件的电气特性非常相似。 请查看、例如 SN74LV4T125数据表。 因此、只要 SN74AHCT14完全正常工作(在低于4.5V 的电压下无法保证这一点)、3V 的输入电压可能会导致低输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ladisc-San

    非常感谢您的合作。

    此致、

    千兆