This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:VTT 至1V、Vref 至0.67v。 那么、风险是什么?#39?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959880/sn74gtl2014-vtt-to-1v-vref-to-0-67v-so-what-s-the-risk

器件型号:SN74GTL2014

大家好、

我的客户现在正在使用该器件、但将 VTT 配置为1V、将 Vref 配置为0.67v。 那么、风险是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中包含三个 GTL 标准的条目、但方框图显示 GTL 输入电压只是与 VREF 电压进行比较:

    VREF 和 VI 处于允许的范围内。 没有风险。