This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:3.3V 输出、5V 输入用例问题

Guru**** 2511025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959489/sn74lvc3g17-3-3v-out-with-5v-in-use-case-question

器件型号:SN74LVC3G17

当器件由3.3V 电源供电时、SN74LVC3G17DCUR 能否在输入为5V 逻辑电平时输出3.3V 逻辑电平?   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Viktorija、

    是的、当 VCC 以3.3V 电压供电时、SN74LVC3G17DCUR 可接受5V 输入并输出3.3V 输出。

    本质上、它可以进行降压转换、因为输入具有过压容限。

    Michael