This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC06A-Q1:它有多少输出电容?

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/959029/sn74lvc06a-q1-how-much-coss-does-it-have

器件型号:SN74LVC06A-Q1

大家好、  

您能否告诉我每个通道的输出电容或输出电容是多少? 我想知道该值@ Hi-Z 输出

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi-San、您好!

    我们没有该器件的精确测量值、但可以假设每通道的计算值为5pF/通道。

    最棒的
    Michael