This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT273:请帮助推荐与 SN74HCT273和 SN74ACT573兼容并具有相似功能的逻辑芯片

Guru**** 1189940 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT573, SN74HCT273, SN74AHCT08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/961869/sn74hct273-please-help-recommend-a-logic-chip-that-is-compatible-with-sn74hct273-and-sn74act573-and-has-similar-functions

器件型号:SN74HCT273
主题中讨论的其他器件:SN74ACT573SN74AHCT08

图片左侧是273的真值表、中间是573的真值表、推荐右边是真值表的芯片、谢谢!

原因是电路板已经处理完毕、发现273和573无法满足需求。 图片右侧需要一个逻辑芯片、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    右侧的真值表描述了与门。 忽略 CP 输入。

    是否需要具有时钟输入的器件? 它是否应该对 CP 输入的边沿做出反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要时钟输入。 无需边沿输入。

    我需要一个与 SN74HCT273和 SN74ACT573封装兼容的器件、真值表位于右侧。

    我不想修改硬件原理并重新制作 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有该引脚的器件。

    您必须重做电路板、或创建子板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否推荐仅符合真值表的具有不兼容封装的材料?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、该真值表描述了与门。

    由于没有与门与共享输入、因此您必须使用单独的门并将 MR 输入路由到每个门的一个输入。 您可能需要2×SN74AHCT08。